请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 您好!
我想确认特定于客户的待机条件。
如果是"带 LDO"、则将使用 IOVDD 和 SVDD 的两个电源。
Q1:当器件不工作时、这种可能的 IOVDD=ON (3.1V)、SVDD=OFF (0V)吗?
Q2:在上述情况下、您能否提供 IOVDD 的泄漏电流?
如果是"无 LDO"、
Q3:器件不工作时、是否可能只有 IOVDD = ON (3.1V)、其他电源= OFF?
Q4: 在这种情况下、您能否提供 IOVDD 的泄漏电流?
此致、
猪排