This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:AKM 器件的替代产品

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TLV320AIC3268, SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951888/pcm6260-q1-replacement-for-akm-devices

器件型号:PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3168ATLV320AIC3268SRC4194

大家好、

我正在寻找竞争对手 AKM 器件的替代产品、如下所示、您能帮您分享一些建议吗? 无需引脚对引脚、可实现功能兼容。

  • AK7602  
  • AK7739FBVQ  
  • AK7735AVQ  
  • AK7738FAUVQ

如果您有任何想法、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我无法找到上述所有器件的相关信息、但这些信息似乎主要是 AKM 多通道 DSP 集成编解码器的一部分。 遗憾的是、我们没有能够替代这些器件的单芯片解决方案、但可能仍然可以构建系统解决方案。  

    我们几乎所有的编解码器都是立体声的、有些是单声道编解码器。 我们拥有的唯一>2通道编解码器是 PCM3168A、它可能是该侧的合适替代产品。 但该器件没有集成 DSP、因此需要在系统中的其他位置存在。

    TLV320AIC3268是一款具有集成 DSP 的立体声编解码器、它靠近某些 AKM DSP 器件、但它的存储器往往会少一些。 存储器要求在很大程度上取决于所使用的算法以及所需的性能类型。

    在 SRC 一侧,我们有多达4通道 SRCS,我建议使用 SRC4194。 如果需要更多通道、则可以将其中的2个器件一起使用。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的评论。

    我们是否有与 AK6501竞争的器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不熟悉该器件型号、也无法找到相应的数据表。 您是否有任何有关此器件的信息可供分享?

    最棒的

    Zak