This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488MMX/NOPB 的工作电压不稳定

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938550/the-operating-voltage-of-lm3488mmx-nopb-is-not-steady

主题中讨论的其他器件:LM3488

本邮件来自 Ryder Electronics (Xinfeng) Ltd,   我们在8月中旬从 TI 网站订购了 LM3488MMX/NOPB,PO 为 JPO0057943,但现在我们发现 LM3488MMX/NOPB 的工作电压不稳定,我们希望尽快返回或更新好的产品。 请帮助您在明天内确认。 非常感谢!

谢谢、此致

供应链部

紫色   陈芳 μ m

电话:(86 755) 29631599,分机119

电子邮件:Purplechen@ryderems.com

莱德 工业(深圳)公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、紫色、

    我将找到我们的销售团队来与您联系。  同时、不清楚 LM3488到底有什么问题?  我们是产品线应用团队、我们可能会帮助您解决技术问题。  如果您可以描述该问题、并分享您的原理图和一些关键波形、这将有助于我们了解该问题。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、紫色、  

    我们的同事将很快给您打电话。  很抱歉耽误您的时间:这是美国的假期、我们的团队在美国。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao。

    请尽快帮助您的同事确认此问题,我们正在放弃正确的产品来推断。

    我们已通过 CS0272802解决了 TI FAE 的技术问题。

    谢谢、此致

    供应链部

    陈紫色  

    电话:(86 755) 29631599 -  119

    电子邮件:Purplechen@ryderems.com

    莱德 工业(深圳)公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、紫色、

    了解紧迫性。  到目前为止、我还没有从我们的 FAE 那里听说过此案例。  我将要求我们的同事尽快与您联系。

    谢谢、

    Youhao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

         我们正在等待您尽快回复、您能帮您推送回复吗? 您可以参阅以下图片,图片1是 PO:T00866042中提供的 OK 样片,图片2是 NG 材料(PO:JPO0057943),您能否帮助检查两者之间是否有任何差异,我们是否可以将773J 材料替换为713N?

    良好的材料: 电压从9V 上升到260V、将保持稳定  

    异常材料:A。 电压从9V 上升到260V、将下降到220V~110V、然后下降到20V、

                      B.输出电压将直接保持在20V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Plant、

    感谢您提供信息。  我们需要与工厂进行核实、以查看这两批产品之间是否存在任何差异。  美国已经是深夜了、因此可能需要等到明天。

    从您的描述中、似乎 NG 部件在您的设计中不能正常工作。  这是否发生在所有第二批、还是仅仅发生在某些批中?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Plant、

    请告诉您、我们的同事在我们的记录中都找到了这两个。  它们在设计或材料上没有区别。  

    然后、我们需要弄清楚导致器件无法按预期正常工作的原因。  您能否将原理图发送给我们进行审查?  如果您无法在 e2e 上分享、请将您的原理图通过电子邮件发送给 Polo、以便他可以转发给我们吗?  我们希望尽快解决这个问题。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

          我们已经验证了10件这种异常材料、所有这些材料都是相同的缺陷症状、我们的工程师仍在继续研究它。 最坏的情况是我们库存中的3478件可能需要更换正常部件(标为713N)。

          我咨询了我们的工程师,他们已经将原理图分享给了您的同事,如果其他成员需要,请向我提供电子邮件地址。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Plante、

    我已经通过电子邮件回复了高杰,我相信他是你的同事。  我检查并发现您的姓名不在抄送列表中 、但开杰和紫色都应该收到该电子邮件。  基本上、您的电路似乎达到了峰值电流限值。  移除铁氧体磁珠、在 ISNS 与 GND 之间添加100pF 电容、并略微减小电流感应电阻、从而防止错误触发峰值电流限制。  基本而言、您订购的 IC 是好器件。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以假设问题已解决并关闭此处的主题?  如果您对订单有进一步的疑问、我建议您继续使用 Polo。  e2e 通常用于技术问题、我认为它明确了设计修改、以防止出现此问题。  请允许我在这里关闭它。 如果您愿意、您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    感谢您的业务。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

         好的、我看到过电子邮件、谢谢