This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:RCKI

Guru**** 2839840 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952338/src4192-rcki

器件型号:SRC4192
主题中讨论的其他器件: SRC4193

您好!

 

如数据表所示、主模式下需要 RCKI 输入、 "输入和输出端口均为从模式"下不需要 RCKI

因此、 在从模式下、内部 PLL 可由 LRCK 或 BCK 计时。 是这样吗?

2. 当从输入侧和输出侧连接 BCK 和 LRCK 时/RDY 变为"L"

然而 、输入侧的 BCK 和 LRCK 被停止、 /RDY 仍然保持"L"。  

这是正确的行为吗?

我们期望内部"速率估算器"在 这种情况下无法获取速率数据、则/RDY 应为 "H"。  

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了图。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于竞争对手严重的交货问题,此查询基于紧急更换活动。

    您能在本周向我们提出您的建议吗?

     

    其他问题。

    3.在表3中,“000100是相同的“输入和输出端口都是从模式”,这些模式设置有何不同?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    为了回答您的第一个问题、无论主模式还是从模式运行、器件始终需要一个 RCKI 时钟。 这用于生成速率估算器使用的参考时钟。

    我希望、如果两个端口都在从模式下运行并且从输入或输出中移除时钟、RDY 引脚应变为高电平、因为速率估算器依赖于 LRCKI、LRCKO 和参考时钟。

    两种从模式设置没有区别。 实质上、如果 MODE0和 MODE1引脚都设置为低电平、则 MODE2引脚是"无关"引脚。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的支持和明确的答案。

     

    在从机模式下、未在寄存器 mode0、1、2上指定 RCKI 速率。

    那么、对于 RCKI 时钟频率的要求是什么。

    我们是否应按照数据表中的描述进行操作、如下所示?

     

    图80显示了基准

    SRC4192和 SRC4193器件的时钟连接和要求。 基准时钟可能会工作

    在128fS、256fS 或512fS 时、fs 是输入或输出采样频率。 最大外部基准

    时钟输入频率为50MHz。

     

    这是最后一个问题。  从机模式下可以使用任何类型的时钟速率、例如高达50MHz 的非同步音频 FS 时钟?

    实际上、我们的客户尝试使用24.00MHz、看起来工作正常。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    是否有关于 RCKI 时钟速率的更新? 我们能否使用高达50MHz 的非音频时钟。

    我们的客户需要修复 PCB 布局以快速更换 AK SRC 器件。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我建议遵循您包含的数据表说明。 通常、RCKI 需要是输入或输出采样率的有效倍数、但不一定需要与这些端口中的任何一个同步。 不过、我仍然不建议使用任何任意的 RCKI 速率、它可能适用于某些范围、但不在操作指南范围内、因此我们无法真正保证器件在这种情况下始终按预期工作。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的建议。

    我们的客户指出,SRC4192数据表描述了“与 AD1896引脚兼容”

    和 AD1896数据表首页的说明、如下所述。

     

    AD1896的主时钟 MCLK 可以异步到

    串行输入和输出端口。

    MCLK 可由 AD1896在片外或片上生成

    主时钟振荡器。 因为 MCLK 可以与异步

    输入或输出串行端口、晶体可用于生成

    内部 MCLK 以减少上的噪声和 EMI 辐射

    电路板。 当 MCLK 与输出或输入同步时

    串行端口、AD1896可配置为主模式、其中

    MCLK 被分频并被用来生成左/右信号

    和位时钟、用于与 MCLK 同步的串行端口。

     

    MCLK 似乎可以与输入或输出串行端口异步。

    此外、还可以使用晶体在内部生成 MCLK。

    那么、他们想知道 SRC4192可以同时支持这两种功能吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    我们的客户在当前市场情况下急于将器件更换为 SRC4192。

    工程师希望在今天早上作出决定。

    您能不能告诉我们目前的最佳答案。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    很抱歉、由于音频社区当前的情况、我们的请求量非常高、请理解、我们正努力尽快响应每个人!

    尽管 SRC4192封装兼容、但您可能会注意到 AD1896上的引脚3为 MCLK_OUT、而 SRC4192上的引脚为 NC。 这是因为 SRC4192没有接受晶振输入所需的 CMOS 振荡器电路。 遗憾的是、这意味着如果没有适用于 RCKI 的 MCLK、它们将需要使用外部电路来调节晶体以输入 SRC4192。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    我们赞赏你在艰难的情况下作出的答复。

    关于 RCKI 时钟速率、在 AD1896上、MCLK 可与输入或输出串行端口异步使用。
    无需提供128fs-512fs 等音频时钟。
    我们的客户已使用 SRC4192的24MHz 非音频 RCKI 输入确认了此功能。
    我们可以接受此配置吗?

    此致、

    莫奇雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    这也是因为 ADI 器件具有用于生成参考时钟的集成 PLL。 我强烈建议您不要参考 ADI 数据表来使用 TI 器件进行设计...

    正如我提到过的、RCKI 不需要与输入/输出时钟同步、但它应该是数据表中所述的有效倍数。 24MHz 工作的原因很可能是因为24.576MHz 是48kHz 系统的典型倍数、并且可能"足够接近"以使器件工作。 不过、这仍然不符合数据表规格、因此我不建议使用无效的时钟倍数、因为这将不可避免地降低采样率估算中的误差幅度。 器件通常有一个工作频率范围、但我们仍然建议使用固定的倍数、因为它可以确保系统中可能存在的任何抖动在任一侧都有裕度。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

     

    我们的客户非常了解该建议、并遵循您的建议。

     

    此致、

    Mochizuki