This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:单通道 BTL 配置

Guru**** 2526170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943615/tas3251-single-channel-btl-configuration

器件型号:TAS3251

您好!

如果我仅打算在 BTL 中使用通道 A、应该将 SPK_INB+和 SPK_INB-连接到 GND 还是保持悬空? 没关系吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没关系。 如果连接到 GND、器件将设置为 PBTL 模式、对 CH-A 无影响 如果保持悬空、则器件将设置为 BTL。

    谢谢!

    此致、

    Sam