This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:单声道输出的演示寄存器配置

Guru**** 2536770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943548/tlv320aic3106-demo-register-configuration-for-mono-output

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我的客户正在使用 TLV320AIC3106、但无论 输入类型如何、都始终在 MONO_LOP/MONO_LON 获得零输出。

但是、左/右输出良好。 因此、他们正在考虑是否在单声道相关寄存器配置中出现了问题。

1.您可以吗? 提供单声道相关寄存器的演示寄存器配置?

下面是所有寄存器配置、您可以吗? 帮助检查是否有人出错? 谢谢!

Addr RegValue
00:00
01:80
02:00
03:10
04:04
05:00
06:00
07:0A
08:C0
09:40
0A:00
0b:01
0C:00
0D:00
0E:00
0f:06
10:06
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:40
1A:80
1b:铁
1C:00
一维:80
1E:铁
1F:00
20:18
21:18
22:00
23:00
24:00
25:C0
26:00
27:00
28:00
29:00
2A:00
2B:00
2C:00
2D:80
2E:80
2F:80
30:80
31:80
32:80
33:0D
34:80
35:80
36:80
37:80
38:80
39:80
3A:0C
3B:80
3c:80
3D:80
3e:80
3楼:80
40:80
41:0D
42:80
43:80
44:80
45:80
46:80
47:80
48:0C
49:80
4A:80
4B:80
4C:80
4D:80
4e:80
4F:08
50:80
51:80
52:80
53:80
54:80
55:80
56:09
57:80
58:80
59:80
5A:80
5B:80
5C:80
5D:09
5e:00
5F:00
60:00
61:00
62:00
63:00
64:00
65:01
66:02

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    MONO_LOP/M 驱动器现在似乎已通电。 应将寄存器79或0x4F 设置为值0x0B。 这将取消驱动器静音并为其通电。 请告诉我这是否可以解决问题。  

    此致、

    Aaron