This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:电源序列

Guru**** 2520910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942888/tlv320aic3120-power-supply-sequence

器件型号:TLV320AIC3120

团队、

下面是电源序列。 您能告诉我是否存在同时为 IOVDD、AVDD 和 HPVDD 加电的风险。 我是说

1.为 SPKVDD 加电

2.为 IOVDD 、AVDD 和 HPVDD 加电  

3.在 IOVDD 之后立即为 DVDD 加电

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    该器件可相当耐受电源定序、但如果不遵循建议的序列、可能会出现意外行为的罕见情况。 我们建议使用以下序列:

    1.扬声器电源先通电(SPKVDD)

    2.数字电源(IOVDD、DVDD)

    2.模拟电源(AVDD、HPVDD)

    一旦 SPKVDD 电源稳定、数字电源应该被启动、一旦数字电源稳定、模拟电源应该被加电。 该序列将提供最可靠的操作。 如果 DVDD 在 AVDD、HPVDD 之后加电、则可能会存在一些泄漏电流、直到 DVDD 完全加电。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果 DVDD 在 AVDD 之后加电、是否有可能导致 IC 损坏?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我不认为 DVDD 在 AVDD 之后加电会造成损坏、尤其是在 AVDD 之后 DVDD 加电之间的时间很短的情况下。 请不要这样做、因为不会损坏、器件仍然很可能表现出奇怪的行为。 按照建议的顺序操作将最大限度地减少这种可能性。  

    此致、

    Aaron