This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:TLV320ADC3001

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942380/tlv320adc3001-tlv320adc3001

器件型号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他器件: PCM1808

您好、先生、

我的客户需要1个通道。 用于 TWS 应用的 ADC。

他们正在寻找便宜的小尺寸解决方案、我建议使用 TLV320ADC3001。

您是否有其他解决方案比 ADC3001具有更好的成本和空间?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TLV320ADC3001是我们拥有的最小音频 ADC 之一。 如果他们需要更低的成本和更简单的实施、则可以考虑使用硬件控制的器件、如 PCM1808。 它大约是 ADC3001面积的两倍、但成本只有一半、无需任何编程。

    最棒的

    Zak