This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:是连接的 Vcc 路径

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947684/tpa3128d2-are-the-vcc-paths-connected

器件型号:TPA3128D2

您好、E2E、

两组 PVCC 引脚(18/19和31/32)是在芯片内部连接还是独立的电源路径?

理想情况下、这两个对分开、以便我们可以独立测量高侧的每个电流。  这是否可行、或者我们是否需要测量输出端的电流?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我相信他们内部是互联的、但我们必须对此进行仔细检查。  

    您尝试收集哪种测量? 效率?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。

    这被用作一个电流组同步切换驱动器、并且电流测量将被用于一个控制环路。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我们将与设计人员一起检查 PVCC 是否在内部连接、以及您是否可以获得单独的高侧电流消耗。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    只要没有任何反馈、我就结束本主题。 如果有更多问题、请回复此主题。

    迪伦