This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2029D1:低微偏置电压/标签麦克风的音质较差

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TPA2029D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939738/tpa2029d1-low-micbias-voltage-poor-sound-quality-from-label-mic

器件型号:TPA2029D1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

大家好、

请查看下面的客户问题。 谢谢。

我们的编解码器使用 TLV320AIC3256IRSBR 来连接 MIC。 和扬声器连接 TPA2029D1YZFT、

 

1.      在 eMMC 中保存的.wav 文件-> STM32 -> TLV320AIC3262 -> TPA2029D1 ->扬声器

 

现在、我们只调整编解码器输出电平、使用<spkrgain command.

 

<spkrgain command applies gain to the line level output from the TLV320AIC3262, which is the input to the TPA2029D1.

当编解码器输出电平设置得过高时、扬声器输出将会出现巨大失真

如何调整 TPA2029D1的扬声器输出电压电平?

2      、AGC 启用/禁用对于扬声器输出似乎没有变化。 AGC 的正常状态是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以提供电路原理图吗? 这将有助于更好地解决这一问题。 此外、您是否对 TPA2029D1的输出电平和输入有一些捕获?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 人

    我会阻止一些您不需要的项目。

    是的、目前我们仅控制编解码器增益值以调整 MIC 输入的音量。 如何调节扬声器增益?

    B.R

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这里是原理图、您需要 Hank 提供的任何其他信息吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    这是编解码器部件、我认为放大器不会绕过编解码器。 我可以通过 spkrgain 音量值来控制麦克风增益、但我无法仅通过 spkrgain 音量值来控制 SPK 音量上的播放声音

    B.R

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    您可以尝试在音频编解码器输出和 TPA2029D1之间添加低通滤波器吗?

    我们的音频编解码器具有集成的 Δ-Σ 调制器、可生成带外噪声。 在音频放大器上、可能存在放大该噪声的风险、并且可以在可闻频带上添加谐波。

    请查看此文档以了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa313a/slaa313a.pdf

    请告诉我它是如何产生的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    您对此有任何更新吗?

    请随时发表您对本案例的问题和评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    我认为这是编解码器软件修改它所需的内容。 我将与 SW 一起检查增益量问题。

    谢谢  

    BR

    Hank.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    如果您收到来自 SW 团队的任何反馈、请告诉我。 我们将等待您的回复。

    此外、您是否已按照我在先前帖子中的建议添加带外滤波器?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时添加您从 SW 团队获得的任何信息。 这将使我们能够更好地处理这个问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.