This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:向输出端添加直流失调电压的剂量将阻止器件发生抖动。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P, TAS5825M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946155/drv5825p-dose-adding-a-dc-offset-to-the-output-will-block-the-device-form-founctionning

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825P

您好!

我的压电式扬声器应用需要15Vp+15Vdc 才能正常工作。 我计划使用此设备进行操作,但我在数据表中看到:

8.5.3.3.3

直流检测如果 DRV5825P 器件测量输出电压中的直流失调电压、FAULTZ 线被拉低、OUTxx 输出转换为高阻抗、表示存在故障。

是否可以清除或取消激活此故障? 或者、直流偏移会损坏 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流检测与 TAS5825M/TAS5825P 器件上的检测类似、TAS5825P 器件主要是扬声器驱动器、扬声器负载上的直流电压可能会损坏该器件、因此其功能是保护负载。 因此、在直流偏移条件消除之前、器件将由于故障情况而处于关断状态。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我的负载需要直流偏移。 那么、如果我正确地得到该值、放大器就不会损坏、因为该功能会影响负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能会损坏器件、但主要问题是器件将保持关断状态、直到移除直流偏移、因此我需要与设计人员核实是否存在禁用直流检测的配置以及会产生什么影响 输出级上的电流。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将清除 FAULT_CLEAR 寄存器、即使在直流偏移条件下也能使其再次工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    清除 FAULT_CLEAR 寄存 器将导致 DRV5825P 尝试恢复。 但是、如果故障条件继续 、将报告相同的故障、DRV5825P 将再次自行关断。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,用户6320338 k Ω

    我将结束本主题。 如果有其他问题、请回复此主题。

    迪伦