This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:TLV320DAC3120无扬声器输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952739/tlv320dac3120-tlv320dac3120-no-speaker-output

器件型号:TLV320DAC3120

大家好、

我希望您能在这方面为我们提供帮助。 我们的客户正在使用 TLV320DAC3120、但是 D 类驱动器未加电。 在该 IC 中、没有扬声器输出电压(spkp1、spkM2、spkp2、spkM2)、但 I2C 和 I2S 通信运行正常。 为命令寄存器37提供电压时、第4位不变、它显示 D 类驱动器磁粉芯下降。 客户已使用万用表进行检查、它显示0V、相对于接地的 spkp1为2.5V。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您提供的信息。

    我有一些问题可以帮助我们分析问题:

    您能否提供电路原理图和整个寄存器配置?

    -客户是否测试了 HPOUT 引脚以查看他是否正确发送了 I2S 数据?

    -关于 D 类驱动器寄存器37配置,您是指第4位的 D7位吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    打扰一下、您对此有没有更新吗? 如果您对我的上一篇帖子有疑问或意见、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、


    非常感谢您的帮助。 我仍在等待我们的客户对您的问题作出答复。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的回答。 请告诉我、您是否需要对这些问题进行一些澄清。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时在此主题中发布客户的反馈或启动新主题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.