This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PPCMB:如何在中设置模拟

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941545/purepath-cmbevm-ppcmb-how-to-set-up-analog-in

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

您好!

我一直在 TAS5825EVM 中使用 PPCMB、并尝试使用模拟输入。 但我做得不好。

我可以使用 USB 输入成功实现放大输出。

首次在 PurePath Console 3中配置器 件时、我选择 TAS5825应用、选择立体声2.0扬声器配置、选择 USB IN、然后选择标准处理(2.0 48K)。 控制台配置 PPCMB 和 TAS5825EVM、当施加输入时、将获得放大器输出。 但是、当执行这些相同的步骤、但使用模拟输入时、没有声音。

但是,当我仔细聆听扬声器的声音时,我会听到一声小的吱吱声(?) 声音。 我不知道它是什么。

使用 PPCMB 上的模拟输入是否需要采取任何额外的步骤?

目前、我附上一张板连接照片。 

谢谢、
Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    您是否 在音频 I/O 窗口将音频输入切换到模拟输入?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我在中将音频输入切换到模拟。  请查看照片。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    您能否帮助检查 TAS5825MEVM 上 SDIN1测试点上是否有任何数据流?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复!

    什么是数据流?

    请问如何检查 SDIN1测试点上是否有数据流?

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您在3.5mm 插孔上提供模拟输入、并在 PPC3中将音频源切换到模拟输入、该器件就应提供输出...

    在 PPC3 GUI 的寄存器映射页面中、您可以帮助检查0x70~0x72的寄存器吗?

    如果您不介意、让我们将其脱机。 我想提供模拟输入信号路径的原理图、以便您可以检查每个节点上的波形以确定问题。 我已向您发送友谊请求。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请查看下面0x70~0x72寄存器的图片。

    谢谢!

    我已接受您的请求。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    该寄存器指示存在时钟故障条件、导致没有输出。

    您可以探测 TAS5825MEVM 上的 SCLK1、LRCLK1以确认时钟异常。

    我已向您发送主板 sch。 希望它可以帮助您进行调试。

    谢谢!

    此致、

    Sam