主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM
您好!
我一直在 TAS5825EVM 中使用 PPCMB、并尝试使用模拟输入。 但我做得不好。
我可以使用 USB 输入成功实现放大输出。
首次在 PurePath Console 3中配置器 件时、我选择 TAS5825应用、选择立体声2.0扬声器配置、选择 USB IN、然后选择标准处理(2.0 48K)。 控制台配置 PPCMB 和 TAS5825EVM、当施加输入时、将获得放大器输出。 但是、当执行这些相同的步骤、但使用模拟输入时、没有声音。
但是,当我仔细聆听扬声器的声音时,我会听到一声小的吱吱声(?) 声音。 我不知道它是什么。
使用 PPCMB 上的模拟输入是否需要采取任何额外的步骤?