This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:输出 LC 滤波器设计

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943250/tpa3131d2-output-lc-filter-design

器件型号:TPA3131D2

您好!  

TPA3131数据表建议的音频 PA 输出设计如下图2所示、用于 BD 调制的 BTL LC 滤波器。 是否可以使用图1滤波器? 我的器件在实施图2设计时遇到问题、我想知道 TPA3131是否可以使用图1 LC 滤波器设计、其中采用2 CG 电容、仅使用 LBTL 和 CBTL?

如果是、8 Ω 扬声器的建议值是多少?

此致、

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    图片显示不正确。 您可以再次上传吗? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    TPA3131是 BD 调制、因此请使用图2电路。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    使用图1进行 BD 调制的问题是什么?

    从 LC 滤波器电容器到扬声器线路的噪声耦合存在问题、即使音频 PA 已关闭、也会导致扬声器产生噪声。 我们目前处于关闭状态。

    谢谢、此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    将有电流流经 CBTL 以增加功率耗散。μ W

    此致、

    Derek