This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我们能否在 TS2563升压旁路模式下安装电感器?

Guru**** 2774325 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950903/tas2563-can-we-install-inductor-in-ts2563-boost-bypass-mode

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

标题、基于中的常见问题解答  

我们能否在升压旁路模式(0x00页、寄存器0x33 = 0xc4)下安装电感器(标记如下)?
如果我们不从硬件上移除电感器、它会导致芯片损坏或性能降级吗?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    保持该电感器的原因是什么? 此应用是否会在内部和外部升压之间切换?

    来自11.2.2 TAS2563数据表

    '在外部升压模式期间、VBAT 和 SW 应该在电路板上硬短路非常重要。'

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果通过寄存器0x33禁用内部升压、那么保持电感器就位应该是可以的。

    您是否有关于此主题的其他问题?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Arthur。

    还有一个问题、我们能否在 TAS2563 PPC3 GUI 中以 ROM 模式禁用升压转换器?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年10月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉耽误你的回答。 PPC3 GUI 当前不支持完全禁用升压。 最好直接写入寄存器0x33。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的确认。 在将器件激活为播放模式之前、我将写入0x33 = 0xc4。

    此致、

    陈耀恩
    2020年2月11日