This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118增益变化

Guru**** 2385430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951920/tpa3118d2-tpa3118-gain-changes

器件型号:TPA3118D2
首先、小信号测试、增加输入信号、在功率削减后、增益降低。 然后减小输入信号、增益始终处于减小的值、并且不能增大。 这种现象的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您从器件中看到的增益降低了多少(以 dB 为单位)? FET 的 Rdson 可能会发热、从而产生少量损耗。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    增益从36更改为24、然后无法恢复到36。 无论 BTL 和 SLV 模式如何、增益也会发生变化。 可以帮助我找出原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您能向我们分享您的测试数据吗?

    如果您通过外部配置固定增益设置、则增益稳定。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    首先、小信号测试、增加输入信号、在功率削减后、增益降低。 然后减小输入信号、增益始终处于降低值、不能增大。增益从36更改为24、然后无法恢复到36。 下图是测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加斯特、

    让我们通过电子邮件来讨论它

    Derek