This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M -数字余量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950467/tas5731m-tas5731m---digital-headroom

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731TAS5805TAS5805M

您好!  

TAS5731M 中有一些 EQ、在特定频率下具有正增益(10dB)。

在进入 DRC 之前、0dB 输入信号可能具有的最大增益(无数字削波)是多少?

这是我的 EQ 曲线:

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TAS5731是一款非常旧的器件... 我们需要一些时间来检查数据库...

    我们拥有最新一代的 TAS5805和 TAS5825器件、它们具有更高的性能和更低的价格、具有+24dB 的 DSP 余量。 是否要考虑这些器件?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们在其他项目中使用了 TAS5805M。

    终端客户为此项目选择了 TAS5731M。

    请帮助检查。

    此致

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    如果在进入 DRC 之前超过0dB、您将看到数字削波。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们在 DRC 之前设法获得高达9dB 的增益、THD < 1%。 这似乎显示了

    我们可以增加模拟增益的寄存器是什么?

    我们可以使用寄存器0x56和0x57吗? 这两个寄存器的增益范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    0x56和0x57 是 THD 管理器的一部分。 THD 管理器用于感应输出信号的数字削波、其电平低于通常因电压削波而产生的电平。

    预分频器(0x57)调节削波量。
    后分频器(0x56)调节发生这种情况的功率级别。

    没有可修改此器件模拟增益的寄存器。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    是的、我们已经在0x56和0x57上尝试过。

    您能否在 DRC 为0dB 之前确认数字余量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    不同模块的内部增益范围为24dB、但如果 来自其他处理模块的输入信号+增益超过0dBFS、您将看到数字削波。

    此致、

    Luis