This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:DSP 程序选择

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942934/pcm5122-dsp-program-selection

器件型号:PCM5122

大家好、

客户现在使用 PCM5122作为 DAC。 数据表第83页的 Page0寄存器43可以设置 DSP 滤波器。 客户的问题是:

1) 1)这些滤波器的参数是否已固化、客户只需选择其中一个?

2) 2)如果客户希望使用 PurePath Studio 工具设置 DSP 参数、是否将其配置为00101:具有可配置参数的固定处理流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    所有这些 DSP 滤波器都是静态的、这意味着行为是相同的、并显示在各个曲线中。

    工艺流程是静态的,但系数可以调整。  这是通过 PurePath Studio 软件完成的。

    默认滤波器是最常用的滤波器、但一些客户也更喜欢低延迟滤波器。

    谢谢、

    Paul