This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943104/tlv320adc5140-tlv320adc5140

器件型号:TLV320ADC5140

您好、先生、

我的客户将在 TDM 总线中使用2个 TLV320ADC5140、您建议使用哪种类型的 TDM 总线? 共享 TDM 或菊花链 TDM?

Share TDM 和菊花链 TDM 有何区别? 优势还是劣势?

另一个问题是,下图中的 BCLK 和 FSYNC 为什么要在 U4上交换?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    就共享 TDM 或菊花链而言、在给定总线长度及其电容的情况下、取决于处理器驱动总线的能力。 菊花链缩小了器件之间总线的长度、因此只连接两个器件、从而降低了总线电容。 共享 TDM 具有更高的总线电容和更长的长度、因为所有器件都连接到总线并贯穿所有器件的长度。  

    感谢您指出这个数字。 这是图中的错误、下图修正了 U4上 FSYNC 和 BCLK 的交换。  

    此致、
    佩德罗