This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3109-Q1:电源定序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952744/faq-tlv320aic3109-q1-power-supply-sequencing

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好!

我将查看 TLV320AIC3109-Q1的数据表、并找到建议的电源定序。 是否需要遵循这一要求? 如果不遵循、会发生什么情况?

此致、
Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC310x 系列编解码器能够很好地承受电源定序、但在极少数情况下、器件可能会出现意外或不必要的行为。 遵循数据表中引用的建议序列可实现器件最稳健的运行。  

    上面的序列显示了 T1、T2和 T3的最短时间为0ms。 这是因为同时为所有电源加电是理想的、建议使用。

    条件1:从 AVDD/DRVDD 到 DVDD 的延迟:

    当 AVDD/DRVDD 电源和 DVDD 电源之间存在延迟时、这可能会导致模拟电源(AVDD/DRVDD)上的泄漏电流高达几 mA。 因此、从 AVDD/DRVDD 到 DVDD (T2)的最长时间限制为5ms。 模拟电源上的泄漏电流状态将只持续到 DVDD 上电为止、并且编解码器将恢复到其预期运行状态。

     

    条件2:从 DVDD 到 AVDD/DRVDD 的延迟:

    另一方面、如果数字电源(IOVDD 和 DVDD)在模拟电源之前通电、则 AVDD 可能会通过 DVDD 重新通电。 如果发生这种情况、系统中由与 AVDD 相同的电源供电的其他组件将通过编解码器连接供电。  如果系统中其他组件的电流需求足够高、则可能会导致编解码器出现可靠性问题。 一旦模拟电源被应用到编解码器、器件将恢复至正常运行。

    此致、
    Aaron