This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC3106:TLV320aic3106 devicetree I2S 绑定

Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943092/compiler-tlv320aic3106-tlv320aic3106-devicetree-i2s-binding

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。 我使用的是 tlv320aic3106、我在 devicetree 中声明它与此类似。

声音{

兼容="简单音频卡";
simple-audio-card、name ="TLV320AIC3106";
simple-audio-card、format ="I2S";
简单音频卡、CPU{
 Sound-Dai =<&SSI1>;
};
简单音频卡、编解码器{
 sound-dai =<&codec>;
 时钟=<&codec_clock>;
};

};

i2c1{(&I)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&pinctrl_i2c1_2>;
时钟频率=<100000 >;
状态="正常";

编解码器:编解码器@18{
#sound-di-cells =<0>;
兼容="ti、tlv320aic3106";
reg =<0x18>;
时钟=<&codec_clock>;
时钟名称="MCLK";
RESET-GPIOS=<&GPIO3 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
AVDD-SUPPLY =<Registered_3p3v>;
IOVdd-supply =<Registered_aud_IOVdd>;/* IOVDD:3.3V;DVDD:1.8V;DRVDD:3.3V;AVDD_DAC:3.3V; *
DRVDD-SUPPLY =<Registered_drvdd>;
DVDD 电源=<Registered_aud_DVDD>;
};

};

SSI1{(&S)

codec-handle =<编解码器>;
FSL、MODE ="I2S-SLAVE;//I2S-SLAVE
状态="正常";

};

时钟{

CODEC 时钟:clk12M{
兼容="固定时钟";
#clock-cells =<0>;
时钟频率=<12000000>;
};

};

使用这些规格、Linux 内核中的驱动程序会找到编解码器、并且还会检测到声卡、但当我执行播放命令时、I2S 信号不起作用。 如果有人知道我忘记在 devicetree 声音节点中声明什么、谢谢。

最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    当您说 I2S 信号不起作用时、您是否正在使用录制/回放、但没有获取任何数据? 器件是否未配置正确的块?


    此致、
    Aaron