This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754 EVM 和评估用户指南

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1755, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952210/pcm1754-pcm1754-evm-and-evaluation-user-guid

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM1755PCM1753

您好、先生、  

我在 E2E 帖子中看到、随附了一个链接。 而材料链路不起作用。 您是否介意向我提供 PCM1754的更新评估模块用户指南? 或者、如果有更多有关评估 PCM 1754的材料、请也向我发送。 我的一位客户将进行评估、但在 PCM1754器件文件夹中发现的材料似乎更少。  

《DEM-DAI1753/54/55 EVM PCM1753/PCM1754/PCM1755评估模块用户指南》

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    他们使用的是几年前停产的 PCM1754DEM-DAI 板、还是我的团队直接提供的更新的 EVM?

    我已为 PCM1754DEM-DAI 板连接 EVM UG。

    e2e.ti.com/.../sleu104.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的信息。 我的客户最近开始评估。 如果可能、我可以向 您的团队申请 PCM1754DEM-DAI 电路板吗?

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我们没有旧版 PCM1754DEM-DAI 的库存。  我的团队创建了新版本的 EVM、但目前正在制作 CM。  我们应该在大约2周内完成这些操作。  请直接联系我、了解如何为您的客户申请其中一个电路板的样片。

    谢谢、

    Paul