This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754-Q1与 PCM1753-Q1之间的差异

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1, PCM1754-Q1, PCM1753, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952605/pcm1754-q1-difference-between-pcm1754-q1-vs-pcm1753-q1

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753-Q1PCM1753PCM1754

大家好、团队、

我 想知道 PCM1754-Q1与 PCM1753-Q1之间的区别。

我知道器件比较表显示了差异。 但是、是否还有其他差异、例如电气规格或热规格? 我想双击。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurimoto、

    主要区别在于 PCM1753具有 SPI 接口用于配置、而 PCM1754具有3个数字输入引脚用于配置输出(DEMP、FMT、MUTE)。  PCM1753具有更多的数字功能、因为它能够与寄存器进行交互。

    模拟性能没有差异。

    谢谢、
    Paul