This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:音频应用问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952570/pcm4104-audio-application-question

器件型号:PCM4104

大家好、

我的客户有问题、但实际上我不确定如何回答。 因此需要应用团队的帮助。

谢谢

客户对输出通道有疑问。
从数据表中、他们找不到左/右通道的定义。
您能告诉我们哪个是左通道、哪个是右通道。

众所周知、VOUT1和 VOUT2应为对、VOUT3和 VOUT4应为对。
如果我被误解、请告诉我。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    数据0对应于 VOUT1和 VOUT2、数据1对应于 VOUT3和 VOUT4。   

    谢谢、

    Paul