This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940697/tas2563-tas2563

器件型号:TAS2563

您好、先生、

根据 ppc3下的调谐文件、我们发现"第一次播放音调"将清晰地听到小到大的声音。 第一次播放后、这将是正常的。

 您是否会建议我们可以调整哪些内容来改进它? (攻击时间?)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们会研究这个问题,并会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是说您在第一次播放音调时会得到"淡入"效果、但后续音调没有这种效果?

    让我在我的设置中验证这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否希望有更新?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我将在扬声器保护算法上检查这一点、我们可能需要在启动期间馈送一些虚拟值以提供初始值、增加攻击时间可能会影响宽带内容回放期间的整体保护功能。

    我可以在下周早些时候提供一些进一步的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我可以帮它吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    第一次播放时的淡入是由于偏移速度控制。 默认值为100ms、这很可能是您在测试中看到的淡入淡出。

    您可以通过"保护调优"控制降低此值、但请对其进行微调、以实现连续播放和不同的音频内容。 这会改变偏移保护、因此您应该进行全面测试、以确保它不会影响整个器件和保护操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器