This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:8通道输入 TDM 模式配置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952692/tlv320adc6140-8ch-input-tdm-mode-configuration

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

我们的客户计划从面临严重交付问题的竞争对手 AK5554中更换 ADC。

TLV320ADC6140是不错的备选器件、它们计划在 TDM 模式下使用两个 ADC6140进行8通道转换。

在这种情况下、GPIO1引脚用于 TDM 数据数字链。 没有 MCLK 输入引脚。

我们是否应该使用内部 PLL 从 BCK 输入生成内部 MCLK?

 

在数据表的第27页、您建议使用 PLL 模式来实现更高的音频性能。

我们尝试获取应用报告、但 Web 链接已断开。 是否可以提供 SBAA380文档?

 

TI 建议将 PLL 用于高性能应用。 有关如何操作的更多详细信息

TLV320ADCx140中讨论了如何在低功耗模式下配置和使用器件而不使用 PLL

《低功耗关键应用的操作》应用报告。

 

此致、

Mochizuki