This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:GND 模式建议

Guru**** 2789865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1, PCM1808EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952528/pcm1808-q1-recommendation-of-gnd-pattern

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1808EVM

大家好、团队、

PCMM1808-Q1具有 AGND、DGNG 引脚、需要与地连接。

问:您是否有任何关于如何设计布局模式的建议。 示例布局对我很有帮助。

问:当我看到 PCM1808-Q1 EVM 原理图时、IC 下方似乎有较大的接地平面。 AGND 和 DGND 直接与该平面相连。 如果客户无法在 IC 下准备接地层、建议是什么?

这是客户的紧急请求、因此我希望您今天回答这些问题。 很抱歉、到期日期太短。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  请查看最新更新的 PCM1808EVM 布局:  https://www.ti.com/tool/PCM1808EVM

    2)  我们建议的最佳性能是谨慎地将模拟和数字返回电流彼此远离、然后使用实心 GND 平面。  如果 AGND 和 DGND 必须位于单独的平面上、则应直接在 PCM1808EVM 下方连接它们。   

    如果您与我们共享布局、我们可以进行评论。