This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:如何为外部生成的时钟设置 EVM

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951272/tlv320adc3101evm-k-how-to-setup-the-evm-for-externally-generated-clocks

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

你好

我正在使用 TLV320ADC3101开发解决方案。 因此、我们带来了用于测试的 EVM。 我当前的设置是通过外部 I2S 主微控制器(nRF52)驱动 EVM 的 I2S 和 MCK。 我正在使用44.1kHz 预加载图像。 从微控制器 I2S 时钟- BCLK、SCK 和 MCK 作为 EVM 的输入提供。

案例1:

在 EVM 中生成的板载麦克风和时钟。 通过 USB 观察到以 Audacity 记录的音频。 工作得非常好。

案例2:

在外部微控制器中生成的板载麦克风和时钟。 通过 EVM 的 USB 观察音频的 Audacity。 这是一个噪声。请确保 I2S 和 MCK 的时钟软件设置为关闭

MCK = 2.909MHz、BCK = 1.454MHz、WS = 45.45KHz。

PLLCLKIN 被配置为 MCK。

P=1、R=1、K=32.0000、NADC =2、mAdc=8、AOSR =128

因此时钟比率等于 MCK*(1/64)=采样频率

我的方法是否正确? 如何使用 EVM 测试外部生成的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecil、您好!

    您可以在 USB-MODEVM 上共享 SW-2设置吗? 此外、完整的寄存器转储和原理图也会有所帮助。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    USB-MODEVM 上的 SW-2设置

    A0、A1、A2 -开、开、关

    USB I2S -关闭

    USB MCK -关闭

    USB SPI -打开

    USB RST -打开

    外部 MCK -关闭

    由于 BSOD 错误、我无法访问 USB-MODEVM。 但以下是我对预加载的16位- 44.1kHz 图像所做的设置。

    时钟分频器

    • P =1、R = 1
    • k = 32.0000
    • NADC = 2
    • mAdc = 8
    • AOSR = 128 (默认值)
    • 时钟生成多路复用- MCK 作为 PLLCLK_IN

    仅从外部微控制器将 BCLK、WCLK、DOUT、MCLK 连接到 J5A 引脚编号:3、7、13、17

     在执行此操作时、我使用 USB - MODEVM 并具有 Audacity 观察计算机中的输出。

    最棒的

    Cecil