This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864#39;s 模拟 PGA 和数字 PGA 以及数字音量结构。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951493/pcm1864-pcm1864-s-analog-pga-and-digital-pga-and-digital-volume-structure

器件型号:PCM1864

各位专家、您好!

我想了解一下独立控制模式下 PCM1864的 PGA 和音量结构。
PCM1864的数据表对此部分进行了说明、但它有一点复杂。

我想确认这部分内容。
以下是我对每一部分的理解。 您会检查一下吗?
・模拟 PGA:-12dB~+12dB (1dB 步长)、20dB 选项和32dB 选项。
・数字 PGA:0.0dB~7.5dB (0.5dB 步长)
・数字混频器 PGA:-100dB ~+18dB (0.5dB 步长)
・数字 S 曲线体积:-100dB~0dB (0.5dB 步长)

首先、上述理解是否正确?

接下来、您能解释一下控制数字混频器 PGA 和 S 曲线音量部分的寄存器吗?
我在数据表中找不到有关这方面的说明。

我很期待听到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我需要做一些测试来完全回答您的问题、因为数据表中给出的值与寄存器映射中显示的可编程值之间存在一些差异、但我认为您的理解基本上是正确的。

    PAGE 1存储器寄存器是混频器系数。 我建议使用可在此处找到的混频器计算器:  

    这将显著简化客户的混频器编程!

    S 曲线音量不是可编程的、而是 ADC 淡入行为的一部分、用于防止启动时发出较大的砰砰声。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您的帮助、期待您的反馈。
    有关 S 曲线的行为。 我知道它用于抑制噼啪噪声、无法手动配置。 此外、我们还可以使用数字混频器 PGA 作为音量。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi