This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:HybridFlow 的配置值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940729/tas5756m-configuration-value-of-hybridflow

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5754M

大家好、我们正在设计使用 TAS5756M 的定制 PCB (PBTL 单声道结构)。
在我们的 PCB 上、存在将模拟输入转换为 I2S 的外部 ADC。
我们介绍了 TAS5754M 的数据表及其寄存器映射、通过 I2C 配置了所需的配置值(例如 I2S 的每个时钟)。
我们已经可以从 TAS5756M 获取扬声器输出。

现在、我们要向其中添加 Hybridflow 的低通滤波器函数。
目前、除了滤波器、我们不需要其他函数。
根据用户指南、我们猜测需要将 Hybridflow4应用于我们的应用。

当我们在"Biquad"选项卡上设置设置并单击绿色箭头按钮在 PurePath 控制台2窗口上运行混合流时、我们可以在日志窗口上获取大量数据。
(我们在此处附加日志文件)

e2e.ti.com/.../4010.log.txt

HybridFlow 的配置值从哪里到哪里?

根据过去的以下主题...

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/507640?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Hybridflow

在 HybridFlow 运行期间配置滤波器时、我们可以在日志窗口中获取 FILTERS 参数的值。
它低于我们得到的参数、例如(Pre-DBE、Butterworth 2、fc=1600Hz)。

宽9a 00 33.
W 9a 30 01 38 22 00 01 38 22 00 01 38 22 00 01 38 22 00 6d 27 39 00 a0 D1 04 00
宽9a 00 2c
宽9a 01 05
宽9a 00 33.
W 9a 30 01 38 22 00 01 38 22 00 01 38 22 00 01 38 22 00 6d 27 39 00 a0 D1 04 00
宽9a 00


但我们还需要设置其他一些寄存器的值吗?

在 TAS5754M 的数据表中、没有提到有关混合流的寄存器。

有人能告诉我们日志中所需的最低配置部分、以便仅使用混合流4的滤波器吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供当前手动配置文件(使用 TAS5756M 成功输出)? 我们建议在您当前的简单启动配置中添加正确的双二阶脚本(请参阅 E2E 阈值)。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Matthew。

    这是我们当前的设置。

    e2e.ti.com/.../TAS6756M_5F00_I2CsettingSnippet.c

    这是代码片段、而不是配置文件...

    在我们的定制板上、TAS5756M 生成 I2S 时钟 作为 I2S 主器件。 (由 MCU 生成的1MHz 时钟生成。)
    外部 ADC 作为 I2S 从机接收这些 I2S 时钟。

    这些配置值是我们根据数据表计算或参考的、其中包括 TI 论坛信息中的值。

    您能给我们一些建议来帮助我们吗?

    和...
    在我的上述帖子中、我在中提到了我们可以从日志窗口获取的配置值。
    但是、我应该引用从 PPC2转储的.cfg 文件吗?

    这是我们转储的.cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../PreDBE_5F00_LowPassBW2x3.cfg

    无论采用哪种方式、配置都是巨大的容量。
    您能告诉我们应用 HybridFlow 滤波器设置的最小配置吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshimasa、

    您是否在使用混合流量配置中的所有功能。 通常、我们建议使用 PurePath 控制台的 cfg 文件转储。 您是否正在尝试最大程度地减少不必要的 I2C 事务?

    您能否为整体配置和双二阶设置提供 PC2设置文件?

    此致、

    Luis