主题中讨论的其他器件:TAS5711、
工程师、您好!
我正在设计2.1数字音频放大器。 到目前为止、我已经使用 TAS5711/31 GDE 来计算 BQ4a 系数。 现在、我需要自行计算它。 我在这里读了三次树、找到了解决方案。 但是、我计算的值与 GDE 值之间存在"轻微"差异。
滤波器为低通滤波器、F=800Hz、Fs=48kHz、巴特沃斯2阶滤波器。 值如下:
GDE: 00 00 53 93 00 00 A7 26 00 53 93 00 ED 12 81 0F 91 9F 32
我的值:00 00 53 93 00 00 A7 26 00 53 93 00 ED 12 81 03 91 9F 31
| B0 | 0.002551 |
| B1 | 0.005101 |
| B2. | 0.002551 |
| A1 | -1.85213 |
| 答2. | 0.862329 |
我使用了"AIC 编解码器上的双二阶滤波器实现"和"Audio EQ 双二阶滤波器系数的说明书公式"- An 和 bn 的结果相等。
对于我在 Excel 中使用的 bn 值:DEC2HEX (if (bn <0、(bn *2^23+2^26)、bn *2^23)、8)
对于我在 Excel 中使用的值:DEC2HEX (if (-an <0、(-an * 2^23+2^26)、-an * 2^23)、8)
我在这个论坛中发现了这个表达式、描述了陷波滤波器。
除了 A2的两个字节外、几乎所有值都相等是如何实现的? 哪里出错了?
此致、
Svetoslav Valkov