This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:如何获取原始激光输入信号和原始 VI 数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, PP-SALB2-EVM, TAS2557, TAS2557EVM, TAS2770, TAS2552, TAS2562, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938992/pp-salb2-evm-how-to-acquire-raw-laser-input-signal-and-raw-vi-data

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770EVMTAS2557TAS2557EVMTAS2770TAS2552TAS2562TAS2559

我们有一个 TAS2770EVM、它用作 USB 声卡、可将 V/I 感应信号读取到 PC 中。 我们还需要获得激光输入信号、以便测量扬声器膜偏移。 我们有一个 Keyence 激光器(LK-H080 + LK-G5001P)、并希望将其与 TAS2770EVM 配合使用。 您能告诉我们我们我们还需要哪些其他硬件吗?

我们需要:
1.用作单个 USB 声卡(最好是 ASIO)的设置、可以流式传输音频输出以及电压、电流和激光输入(即与 TAS2770EVM 相同、但具有激光输入)
2.激光信号应包括直流电(即激光信号不应进行高通滤波、因为我们需要监控扬声器膜的其余位置)

我们一直在研究 PP-SALB2-EVM、但不确定这是否能满足我们的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    如您正确提到的那样、PP-SALB2-EVM 可以获取激光信号。 根据用户指南、偏移数据被转换为电信号10V/mm。

    有关 PP-SALB2-EVM 的详细信息、您可以查看以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/893084/3302352

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已查看您的链接以及 SmartAmp 学习板2用户指南(修订版 A)

    以及 《TAS2557/59 EVM 用户指南》。

    不幸的是、我仍然不清楚如何将原始 IV 数据和原始激光信号输入到我的 PC 中。 如果我连接 TAS2557EVM、我可以使用 USB 将电路板连接到我的 PC。 然后、TAS2557EVM 在"TI USB 音频设备控制面板"中显示为 ASIO 卡?

    当我记录来自 TI USB 声卡的数据时、通道0是电流、通道1是电压、通道2是激光? 如何配置?

    此致、

    Kim Therkelsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    很抱歉 、我的回复很晚、我错过了您对我的通知的回复。

    只需确认一下、您是否尝试使用 TAS2770EVM 获取此激光数据? 我认为此工具与此 EVM 不兼容(至少目前不兼容)。 因此、您需要使用我们在用户指南中推荐的一些 EVM。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们只需要一些可以同时记录电压、电流和位移(即激光)的硬件。 我们希望它成为一个数字音频流、我们可以在 PC 上处理/录制。 例如、TAS2770EVM 可以通过 USB 输出电压和电流、但不能通过激光器输出。 即 TAS2770EVM 不足以满足我们的需求。 您是否有任何硬件/EVM 板组合、可让我们以数字方式记录电压、电流和激光器?

    此致、

    Kim Therkelsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    对于 TAS2770、我认为它不能处理或记录位移或偏移。 但是、我建议查看 《SmartAmp 学习板2用户指南》(TAS2562、TAS2559、TAS2557和 TAS2552)中提到的器件。 这些器件在 PPC3中具有偏移测量功能。 因此、您可以使用它来了解有关膜位移的详细信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您并未真正回答我们的问题。 如果您查看我们的问题和答复、您将看到我们已经在电路板的用户指南中进行了查看、但没有找到明确的答案、因为用户指南中并未全面介绍信号如何进入 PC。 您能告诉我确切的用户指南和页面、我应该看一下吗?

    我认为问题非常简单、但您可能不知道与您的电路板相关的数字音频流和 USB?

    您可以问工程师吗?

    或者、您的其他同事可能知道这一点吗?

    此致、

    Kim Therkelsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    为了了解如何使用 EVM、您需要申请对 PPC3的访问权限以及控制所使用特定 EVM 的正确插件。 PPC3是我们用于配置器件寄存器的工具。 此外、对于某些产品、它还包括偏移数据分析等一些功能、在这种情况下可能对您有所帮助。 这是我们唯一需要分析膜位移的功能。

    EVM 也可被识别为录制和回放设备。 您可以使用 Audacity 等其他软件从 EVM 获取数据、甚至播放一些音频。 在电压和电流测量的情况下、您甚至可以使用录音机软件来分析 EVM 随 IV 检测功能发送的数据。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    正如我所解释的、我们今天使用 TAS2770EVM 作为录制和回放设备-我们也只需要激光输入。 例如、我们可以使用 Audacity 来记录电压、电流和位移。 三个数据输入通道。

    如果我们购买 SmartAmp 学习板2和 TAS2559 EVM、我们是否能够在 Audacity 中记录电压、电流、位移和麦克风数据? 即四个原始数据输入通道?

    此致、

    Kim Therkelsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    遗憾的是、EVM 无法在多个通道中发送所有数据。 PPC3可以选择成对配置(电压/电流、温度/偏移和数字输入/数字输出)。 但它们不能全部一起使用。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是否意味着任何 EVM 都无法同时录制两个以上的通道(可能是 I2S 限制)?

    即我可以记录温度和偏移或电压和电流、但不能记录电压、电流和偏移?

    我可以选择同时记录偏移和电流吗?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这些器件能够通过 TDM 模式处理不同的数据。 因此、许多时隙可配置为发送 I/V SENSE、VBAT 时间、芯片温度、增益时间等数据 但是、无法发送某些组合。 基本上、您可以为以下组合之一发送 VBAT 时间、芯片温度、增益时间和附加时隙:

    - I/V 传感
    -温度/偏移
    -数据输入/数据输出

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.