This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:96/192kHz 帧速率时的频率响应。

Guru**** 2526970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951997/pcm1863-frequency-response-at-96-192khz-frame-rate

器件型号:PCM1863

96kHz 和192kHz 帧速率下的频率响应是多少?

在考虑进行新设计之前、我需要知道-3dB 点、数据表仅引用20kHz 的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    图19显示了192kHz 采样率和有效60kHz 带宽下的 FFT。 抽取滤波器通带为0.454*FS,因此对于96kHz FS 情况,此频率以43.5kHz 结束。 这适用于超声波应用吗? 您希望实现多大的带宽?

    最棒的

    Zak