This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 CS5366

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1863, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952203/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-cs5366

主题中讨论的其他器件:PCM1865PCM1863TLV320ADC5140

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 CS5366。

请就此提供建议吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们拥有的唯一6通道 ADC 是通过汽车认证的 PCM6x60系列。 这些器件的性能水平与 CS5366不完全相同、但可能值得一看。  

    或者、您也可以将双芯片解决方案与 TLV320ADC5140或 PCM1865和 PCM1863搭配使用。

    最棒的

    Zak