This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:IC 变得非常热(70摄氏度)、耳机音量很低、需要解决方案

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951048/pcm2912a-ic-is-getting-very-hot-70degc-and-headphone-volume-is-low-need-solution

器件型号:PCM2912A
Thread 中讨论的其他器件: TPA2005D1

大家好、我们使用的是 PCM2912A IC、它面临发热问题、耳机输出较低。耳机输出连接到扬 声器另一端的放大器 IC TPA2005D1DRBR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的配置原理图。 PCM2912A 与 TPA2005D1连接时不应出现正确连接问题。

    如果您断开 TPA2005、耳机输出是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两种设计、其中一种设计仅使用耳机、而在另一种设计中、我们仅使用借助 TPA2005的扬声器、这两种设计的问题是 IC PCM2912A 在10分钟内就会获得非常热的附加热像、以便及时进行扬声器设置、 IC 达到55摄氏度。

    PCM2912A I 的输出作为音频放大器的差分输入提供、音量非常低、而且发热也非常严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、没有私有选项、但我已经秘密保存了、然后从公有域中删除了原理图图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我已编辑过该帖子希望您收到了原理图、请告诉我如何解决此问题、以及为什么 PCM2912A 变得非常热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、这并不意味着点击"TI 认为已解决"按钮。  我保存了原理图。  我们将在24小时内对此进行调查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们遇到了一些中断,使我们无法如预期的那样迅速作出反应。

    我们详细查看了原理图、270欧姆麦克风偏置电阻器之外的电路略低于我们通常看到的正常情况。

    您能否分享器件在测量55C 工作温度时产生的输出波形的一些示波器图像?  这是否发生在所有装置上、还是仅发生在某些装置上?