This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:USB2.0音频10W 解决方案

Guru**** 2796985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871, LM1875, TAS2563, TAS2770, TAS5805M, PCM2903C, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939315/lm4871-usb2-0-audio-10w-solution

器件型号:LM4871
主题中讨论的其他器件: LM1875TAS2563TAS2770TAS5805MPCM2903CTPA3138D2

你(们)好

客户想知道我们是否有10W~20W USB2.0音频解决方案。 他们的旧项目的功耗仅为4W、他们希望更新大功率解决方案

旧工程:

USB2.0 -> CP2615 -> LM4871 ->扬声器

我想知道您是否可以提供 TI 的解决方案来满足客户的更新要求? LM1875似乎是满足客户要求的好替代产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stone、

    我们的团队将查看此主题并尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    我们没有一个简单的解决方案来解决这个问题、但我们可以推荐一些功率放大器。

    应用的电源要求是什么?

    • TAS2563是我们最新的智能放大器、可为4 Ω 扬声器提供高达6.1W 的功率。 它使用内部 H 类升压来升高~5V 电源。
      • 如果可用的电源电压较高、则可将其配置为升压旁路模式、其中 PVDD 可提供高达16V 的电压、输出可达到10W。
    • TAS2770是一款没有内部处理功能的 D 类放大器、PVDD 可提供高达18V 的电压、并可向4 Ω 扬声器输出高达20W 的功率。

    遗憾的是、对于 USB 转音频器件、我们没有具有此功能的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ivan

    感谢您的信息。

    以下信号链是准确的、请忽略原始帖子中描述的项目。 客户电路板中提供 的电源轨为24V、12V、5V、3.3V

    USB -> CP2615 -> ES7144 -> LM4871 (x2)->扬声器(x2)  

    客户希望保留2个扬声器、并将每个扬声器的功率从3W 更新为~10W。 我想知道您是否可以帮助回答以下问题:

    • 是否可以使用 TAS5805M (由12V 供电)替代"ES7144 -> LM4871 x2"?  
    • USB1.1也是客户可以接受的、您能不能帮助推荐 TI 的总体解决方案来满足客户的要求?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    我认为 TAS5805M 是 LM4871+ES7144的理想替代产品。 如果您对 TAS5805M 还有任何疑问、我建议您为该特定器件创建新主题。

    关于 USB 转音频、我不知道有任何器件会执行此操作、您可以在处理器论坛上上传一篇文章、并检查他们是否有任何建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ivan

    基于客户的旧项目:

    USB -> CP2615 -> ES7144 -> LM4871 (x2)->扬声器(x2)  

     

    我想我们有两种具有更高功率的 USB 音频解决方案:

    解决方案1:

    USB -> TI 的音频 USB 转换器(如 PCM2903C)-> TI 的高功率放大器(10W 输出功率、如 TPA3138D2)-> 扬声器(x2)  

    这将是一个完整的 TI 解决方案。 根据我的理解、这里的问题是 USB 接口仅支持 USB1.1。

    解决方案2:

    USB -> CP2615 -> TAS5805M ->扬声器(x2)  

    只需使用 TAS5805M 来替代 LM4871+ES7144、客户可以轻松地进行更新。

    我不确定我对该系统的理解是否正确。 你有什么想法?  您推荐哪一个?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    我同意这两种解决方案。

    1. 不过、您只能使用来自 USB 的数字信号转换器。 我不能这么做。 遗憾的是、正如您提到的、我认为我们仅支持用于 PCM29xx 器件的 USB1.1。
    2. 如前一篇文章所述、这是一种仅为1个芯片更换2个芯片的好解决方案。

    我认为解决方案将取决于应用要求:

    • 解决方案2减少了器件数量、它直接从数字数据传输到扬声器。
    • 解决方案1将是轻松开发的、在此解决方案中、所有这些都是由硬件控制的。

    顺便说一下、我在 PCM2903C 和 TPA3138D2方面有一些经验、但实际上提到的所有三个器件都属于 MPAA 团队。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    上述帖子是否对您有所帮助?
    您还有其他问题吗?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ivan

    非常清楚。 谢谢你。

    最后、客户计划采用 USB2.0接口解决方案2。