This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关数据表中输入直流偏置的说明

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951776/tlv320aic3104-about-description-of-input-dc-bias-on-datasheet

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

 

关于 TLV320AIC3104上的输入直流偏置、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

为什么数据表中没有描述输入直流偏置(1.3V)?

我的理解是、仅交流耦合模拟输入范围(0.707Vrms)内的输入、将其源端连接到电容器的另一侧、一切工作正常。

因此,它们不需要考虑正常使用时的输入直流偏置,数据表中也没有对此进行说明。

我的理解是正确的?

 

请您提供任何意见或建议吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表提到有一个内部偏置电压、此电压将交流耦合音频输入信号移入单电源供电 ADC 的线性范围内。  除非您尝试完成直流耦合测量、否则精确的偏置电压并不是最重要的、这可能是它被关闭的原因。  电压大约为1.35V。

    您的理解是正确的。  交流耦合输入、使其小于0.707Vrms (2Vpp)、一切正常。  请注意、存在非零以及非零中心增益误差、这通常会将可用输入范围减小到略低于0.707Vrms 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     

    感谢你的答复。

     我会将您的意见告知我的客户。

     

    顺便说一下、

    您在评论中提到了这一点。

    “数据表中提到了内部偏置电压,它将交流耦合音频输入信号转换为单电源供电 ADC 的线性范围。”

    我无法在数据表中找到上述说明。

    请告诉我数据表中描述的位置吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、说实话、我在 AIC3104数据表中找不到它。  AIC3107数据表中提供了更多信息、这些信息具有相同的输入结构(具有一些额外的输入连接)。  请看 10.3.4音频模拟输入以及 10.3.7输入阻抗和 VCM 控制部分中的图像。  确切的输入电压~1.35伏也不在此处提及。