This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254中的均衡器功能?

Guru**** 2384180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942314/tlv320aic3254-equalizer-function-in-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3256PUREPATHSTUDIO

TLV320AIC3254程序中是否有均衡器,例如 PurePath Studio 中的 TLV320AIC3256……

我们要达到的目标是:
1.创建一个阈值,以阻止麦克风接收到的声音中发出非常小的声音。
2.使用某种图形 EQ 来改变麦克风拾取的语音频率曲线。
最后、在进入项目的下一个部分之前、作为最后一部分、可以提高或降低传出信号的音量。

3254或3256是否是您认为最好的,或者您是否能引导我找到一个能给我一个好计划的人;)

´s 两个 IC 是否会在很长一段时间内“活”在市场上? 这样我们就不会在短时间内被带走了;)

我们要主动地将所有的小声音全部带走,然后再稍微改变声音频率,即降低低音和高音, 最后调整传出信号、使其提供尽可能接近品牌原装麦克风的麦克风音量。

Best // Bo bo@tacticalheadsets.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    炫酷的音质应用。

    AIC3254和 AIC3256之间的主要区别在于输出耳机配置、AIC3256提供了以 GND 为中心的耳机选项。  

    这两款器件都具有相同的 miniDSP 和 PurePathStudio 处理块、因此如果您熟悉 AIC3256、也可以了解 AIC3254。  以上2/3的要求是绝对可能的、并且将按预期工作。  1号可能会有点棘手、具体取决于您尝试阻止的对象与彻底阻止的对象。  为了实现这一点、您考虑实施哪种类型的音频信号处理块?

    这些器件遵循 TI 的标准产品生命周期政策 、由于这两款器件都是高性能产品、因此我们不会预计任何中断。