This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 CS5364

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952199/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-cs5364

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140、 TLV320ADC5140

 

您好、先生、

 

我的客户希望为更大的项目设计 CS5364。

请就此提供建议吗?  

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应该使用 TLV320ADC6140或 TLV320ADC5140来对抗该器件。  这些器件分别具有113dB 和110dB 的模拟性能动态范围、并采用 DRE 算法方案将动态范围分别提高至123dB 和120dB。

    如果您需要更高级的设计支持、请直接与我们联系。