This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:TPA3100D2 35T AGP

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938262/tpa3100d2-tpa3100d2-35t-agp

器件型号:TPA3100D2
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2

你好

我有一个 Bose SoundTouch、其 IC 的以下部件号为 TPA3100D2 35T AGP5

请告知 是否可以采购类似的器件或是否提供等效器件 q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于相同的输出功率(20W)立体声 D 类、建议使用 TI 的最后一代 TPA3128D2、它通过混合调制功能提供更好的音频性能。 这有助于节省空闲状态下的功率耗散。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供信息

    如果您可以进一步建议35T AGP5指示什么  

    (IC 上的完整部件号是 TPA3100D2 35T AGP5)

    谢谢和

    Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathew

    TPA3100D2  每侧有12个引脚、x 4侧 、总共 48个引脚

     其中 TPA3128D2每侧有16个引脚、x2side 总共有32个引脚、因此假设此部件不会

    安装在电路板上以更换 实际部件

    感谢您的建议

    Rgds

    Shreekumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreekumar、

    TPA3128是 TPA3100的下一代产品、具有更高的效率和音频性能。 我们实际上没有与 TPA3100引脚兼容的器件。

    TPA3100D2的可订购器件型号不包括"35T AGP5"。

    谢谢!

    此致、

    Sam