This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 具有数字输出的麦克风前置放大器的替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948920/ti-alternatives-for-mic-pre-amps-with-digital-outputs

主题中讨论的其他器件:LMV1012

您好!

我一直在想知道 TI 是否生产出与 on Semi 类似的器件、即具有数字输出的 FAN3852前置放大器?

如果是、我会非常关注具体的器件型号。

否则,即使使用多个组件构建,也可以想象出哪些替代方案?

非常感谢您的建议。

M Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Citizen、

    在 TI.com 上搜索后、未能获得与 FAN3852相似的 TI 产品。 有 LMV1012麦克风前置放大器、但它没有内置的 A/D 功能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好的、感谢您的确认。

    此致、

    毫米