This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何使用您的工具设计 LC 滤波器("D 类 LC 滤波器设计器"?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940039/tas5825m-how-to-design-the-lc-filter-with-your-tool-class-d-lc-filter-designer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5826

 你好  

     1):现在、我们正在使用您的工具"D 类 LC 滤波器设计器"设计 TAS5826输出与8欧姆/20W 扬声器之间的 LC 滤波器;

       我们需要 TAS5825在 PBTL 模式下工作、以驱动 8欧姆/20W 扬声器;但当我们将滤波器类型设置为共模时、输出配置可以是 BTL (而非 PBTL)、  

       有问题吗?

       一些参数设置:

          滤波器类型: 共模

          输出配置:BTL

          负载因数:0.5

          扬声器负载:8欧姆

          截止频率:40kHz

          合格系数:0.707

    2) 2):当 TAS5825M 以 BTL 模式工作时 、扬声器的功率为8 Ω/20W;

       但是现在我们将 TAS5825M 设置为在 PBTL 模式下工作,如果我们需要将扬声器切换为4欧姆/20W?

谢谢;

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否设置寄存器以将其配置为 PBTL 模式? 请参阅数据表7.6.1.2

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda:

        是的、我们一定要设置寄存器以将其配置为 PBTL 模式

        但你没有回答我的问题;

        我的问题是:当 TAS5825作为 PBTL 模式工作时、如何仿真 LC 滤波器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    关于 d 类 LC 滤波器设计、BTL 和预滤波器 PBTL 是相同的。 因此、只需将滤波器类型保留为"共模"即可。  

    将 TAS5825M 设置 为在预滤波 PBTL 模式下工作时,无需将扬声器切换为4欧姆/20W。

    此致、

    Sam