主题中讨论的其他器件:TAS5826、
你好
1):现在、我们正在使用您的工具"D 类 LC 滤波器设计器"设计 TAS5826输出与8欧姆/20W 扬声器之间的 LC 滤波器;
我们需要 TAS5825在 PBTL 模式下工作、以驱动 8欧姆/20W 扬声器;但当我们将滤波器类型设置为共模时、输出配置可以是 BTL (而非 PBTL)、
有问题吗?
一些参数设置:
滤波器类型: 共模
输出配置:BTL
负载因数:0.5
扬声器负载:8欧姆
截止频率:40kHz
合格系数:0.707
2) 2):当 TAS5825M 以 BTL 模式工作时 、扬声器的功率为8 Ω/20W;
但是现在我们将 TAS5825M 设置为在 PBTL 模式下工作,如果我们需要将扬声器切换为4欧姆/20W?
谢谢;