This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102和 PCM5102A 之间有何差异?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952100/pcm5102a-what-is-the-difference-between-pcm5102-and-pcm5102a

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:PCM5102

尊敬的 TI 团队:

PCM5102为 NRND。

PCM5102和 PCM5102A 之间的区别是什么?

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    器件之间的区别在于 PCM5102A 支持1.8V 和3.3V 逻辑、而 PCM5102仅支持3.3V 逻辑。

    请注意、不建议在新设计中使用 PCM5102、如果您正在考虑使用该器件、则应使用 PCM5102A。

    吴约瑟