This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:焊盘图案

Guru**** 2526690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951466/tas2110evm-landing-pattern

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2110

您好!  

我有一位发送邮件的客户正在使用 TAS2110EVM、并联系我们寻找正确的 BOM、因为 D.S.中的错误、  

我在另一篇帖子中看到了这一点、我向他发送了更新后的帖子、  

您能否为我提供布局方面的焊盘图案支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    这是正确的、正确的 BOM 位于此 e2e 线程中。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/947597

    您对着陆模式的引用是什么? 您是否参考了布局指南? 布局指南位于数据表中:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2110.pdf#page=93

    但是、我们可以查看它们的布局、以查看一切是否正确。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    最重要的感谢、

    对于焊盘布局、  

    我不是指布局指南、

    他正在寻找着陆器、如下所示:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    TAS2110焊盘图案位于数据表中。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2110.pdf#page=98

    这是客户想要的吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户答复如下:

    "关于陆地模式、这不是我想要的。 焊盘图案应该是下一页。 您发送的页面是器件本身的封装尺寸、而焊盘图案是组装过程中建议的 PCB 焊盘形状。

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    明白。

    让我搜索这些信息、我会尽快回来。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    请查找此响应随附的 TAS2110着陆模式。

    e2e.ti.com/.../TAS2110-Landing-Pattern.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.