This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM:无法连接到 EVM 板。

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938911/tas5825mevm-tas5825mevm-can-not-connect-to-evm-board

器件型号:TAS5825MEVM

更改为

6070

我已按照您的要求、

但 TAS5825M EVM 3.3V LED 不亮。

e2e.ti.com/.../938505

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此 E2E 主题合并到原始主题中、以避免误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5825M EVM 3.3V LED 不亮。

    我无法连接到 TAS5825MEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何 ppcmb、因此我无法确认、tas5826mevm damahe 或 ppcmb 损伤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    注意到这个问题上有两个类似的开场白、如果您不介意、我将关闭这个话题、让我们讨论另一个话题。 谢谢!

    此致、

    Sam