This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805混合模式设置

Guru**** 2561200 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942154/tas5805m-tas5805-hybrid-mode-setting

器件型号:TAS5805M

大家好、

如何在混合模式下设置 PVDD 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如您所见、GUI 上有一个"PVDD"项目、请在此处输入系统中的 PVDD 电源电压。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果设置错误的 PVDD、会产生什么影响?

    为什么 BD 和1SPW 模式不需要设置 PVDD 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    混合模式需要 PVDD 电压信息来确定其占空比。 在小输出条件下、"共模"占空比将为15%、而 BD 模式下的占空比将为50%。 这有助于降低轻负载条件下的功率损耗。

    如果 PVDD 不正确、器件可能具有不正确的占空比转换阈值(例如、当输出变为高电平时、为15%-> 50%)。

    1SPW 和 BD 是不需要 PVDD 信息的不同调制方案。

    如果 TAS5805M 需要高效率、我们建议使用1SPW 模式。

    此致、

    Sam