This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:随机器件上的 Excelessinve THD + N

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951989/drv134-excessinve-thd-n-on-random-parts

器件型号:DRV134

我对大约10%的 DRV134 音频平衡线路驱动器有问题。  在大约5%至10%的测试器件上、THD + N 水平比公布的规格高10倍。  当从20kHz 扫描到20kHz 时、大多数器件的性能与公布的一样良好的平坦本底噪声。  

我们将使用 Audio Precision System One 音频分析仪测试这些部件。  测试频率为1、000Hz、带宽设置为22Hz 至22、000Hz、电平为0dBm。  对于合格器件、我们平均测量 THD + N 为0.001% 、而不良器件通常在1、000Hz 下进行0.01%测试。

秘密地说、我们在2004年从模拟器件获得该器  件时遇到了同样的问题、当时的 SM2142模拟器件声明"我们去年确实遇到了严重的制造问题、现在应该解决"。  然后、Analog Devices 解决了问题、该日期之后的所有部件现在都按预期工作。  自从他们在2004年解决这个问题以来、我们一直使用这个部件中的10、000多个部件、没有任何问题。  我不知道您的 DRV134是否是更名为 SM2142的版本、但它肯定会出现相同的问题。

请尽快回复我、因为我们的生产运行已关闭、正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ADI 的 SSM2142是一款竞争对手器件、但 TI 不隶属于 ADI。  因此、我担心他们在2004年的制造错误提示与您今天在 DRV134上所面临的问题无关。  通过您"保密"的方式、但这是一个公共论坛、因此您可能希望尽可能修改原始帖子(尽管我不确定这是否是真正的机密信息)。    

    关于您的 DRV134问题、您能否提供更多详细信息?

    -您能否确认您已经完成了 ABA 交换并在"坏"板中显示了"正常"单元、反之亦然(缓解测试设置的根本原因)?  将"坏"单元返回到"坏"板是否会导致问题返回(缓解焊料处理不当)?  

    -您是否能够将噪声与 THD+N 分开查看以确定降级是来自 THD 还是噪声?  

    ——您是否注意到10%的表现不佳的商品中有任何图案?  例如、它们都来自这一个批次、或者它似乎均匀分布在所有订单中、等等

    您能否提供更多详细信息、例如电源、负载、信号幅度等?  如有需要、可以在私人 E2E 消息中以机密方式共享原理图。

    谢谢、
    Scott