请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951936/pcm1681-q1-tdm-mode-for-pcm1681-q1
器件型号:PCM1681-Q1我需要 PCM1681-Q1的支持。 我想了解 TDM 4模式是否可行。 这在数据表中不是很清楚。
我知道可以使用 TDM8模式。 因此、我可以配置器件、以便将所有数字音频流(来自我的 DSP)寻址到 Data1引脚。
我更喜欢使用 TDM4模式、问题是:我可以将由四个通道组成的两个数据流发送到 DAC 吗? 数据1中的通道1至4和数据2中的通道5至8。 在数据表中、有一张图片描述了具有两种可能的 TDM 模式的 TDM 时序:128fs 和256fs
是否可以获得详细的响应。 如果可以在 TDM4模式下配置、如何设置寄存器? 等等